Configurar un gráfico XY
Configure un gráfico XY para visualizar los datos.
- En laVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, seleccione .
- (Opcional) EnPropiedades, establezca:
- Zoom. El nivel de zoom del gráfico.
- Centro X. Coordenada X con respecto a la que se centra el gráfico.
- Centro Y. Coordenada Y con respecto a la que se centra el gráfico.
- Clave visible. Muestra u oculta la leyenda de las plumas.
Realice alguna de las siguientes acciones:
xy
xy chart
chart
Entregue su opinión