Agregar una pluma de línea de escala
Agregue una pluma de línea de escala para visualizar la distancia entre dos valores variables.
Requisitos previos
- Para agregar una pluma de línea de escala
- Cree dos variables del tipo de datos Número.Para obtener más información, consulte Variables.
- EnPropiedades, al lado dePlumas, seleccioney elijaPluma de línea de escala.
- Cree vínculos dinámicos entre las propiedadesXeYy las variables.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
scale line
Entregue su opinión