Agregar un tipo de cuadro de diálogo

Agregar un tipo de cuadro de diálogo

Agregue un tipo de cuadro de diálogo y configure los objetos secundarios.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    UI
    y seleccione
    Nuevo
    Carpeta
    .
  2. Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccione
    Edit
    y escriba
    Dialogs
  3. Haga clic con el botón derecho en la carpeta
    Diálogos
    y seleccione el cuadro de diálogo
    Nuevo
    Contenedores
    Cuadro de diálogo
    .
  4. Agregue un botón para cerrar el cuadro de diálogo:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      CuadroDeDiálogo1 (type)
      y seleccione el botón
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. En
      Propiedades
      , en
      Texto
      , escriba
      Close
    3. En
      Eventos
      , al lado del
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      UI
      Diálogos
      CuadroDeDiálogo1 (type)
      Cerrar
      .
  5. (Opcional) Agregue más elementos secundarios al cuadro de diálogo.
    Por ejemplo, agregue un rectángulo y una etiqueta. Para obtener más información, consulte Objetos gráficos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal