Guardar un proyecto

Guarde un proyecto o plantilla de Optix localmente, en un repositorio de control de versiones, en una unidad de red o en una unidad extraíble.
  • Guarde un proyecto con uno de estos tres métodos:
  • En la barra de herramientas, seleccione
    Guardar
    .
    El proyecto se guarda en la misma ubicación desde la que ha abierto el proyecto.
  • En la barra de herramientas, seleccione la flecha abajo después de
    Guardar
    , seleccione
    Guardar como
    , y, a continuación, en
    Guardar proyecto como
    , guarde el proyecto como un proyecto o una plantilla de Optix:
    1. Nombre
      . Introduzca un nuevo nombre.
    2. Guardar como tipo
      . Seleccione el
      Proyecto de Optix
      para guardar el proyecto con una extensión .optix o la
      plantilla de Optix
      para guardar el proyecto con una extensión .optixt.
    3. Ubicación
      . Introduzca la ubicación en la que desea guardar el proyecto o la plantilla de Optix.
      CONSEJO: La ubicación para guardar una plantilla es de solo lectura. Todas las plantillas se almacenan en C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates y van precedidas de template_.
    4. (Opcional) Para cifrar contraseñas de proyectos o plantillas de Optix, objetos personalizados que tengan el tipo de datos de
      Password
      y archivos
      YAML
      que representen el modelo de información del proyecto, seleccione la opción situada junto a
      Modo de cifrado de secretos
      y, a continuación, para
      Cifrado de secretos de nuevos proyectos
      , seleccione una de las siguientes opciones:
      • Almacén remoto de claves
        . Cifre secretos de proyectos mediante un almacén remoto de claves. Debe haber iniciado sesión en
        FactoryTalk Hub
        y formar parte de una organización relevante.
      • Contraseña proporcionada por el usuario
        . Cifre los secretos del proyecto con una contraseña.
      CONSEJO: Para obtener más información sobre el cifrado de secretos y el cifrado de proyecto predeterminado para los proyectos nuevos, consulte Cifrado de secretos del proyecto y Configurar opciones.
    5. Seleccione
      Aceptar
      .
  • En la barra de herramientas, seleccione
    Guardar
    Guardar y confirmar
    .
    El proyecto o la plantilla de Optix se guarda y se realiza una confirmación en el repositorio de control de la versión local. Cuando se confirman los cambios del proyecto por primera vez, se inicializa un repositorio Git para el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal