Convertir un objeto gráfico en movible
Haga que un contenedor o un objeto de dibujo se pueda mover para que el usuario pueda arrastrar el objeto en tiempo de ejecución.
CONSEJO:
Puede crear cuadros de diálogo movibles y otros elementos flotantes de la interfaz.
- En laVista del proyecto, seleccione un objeto.
- EnPropiedades, establezca elElemento que mover:
- Ninguno. El objeto no se mueve cuando lo arrastra en tiempo de ejecución.
- Propio. El objeto se mueve cuando lo arrastra en tiempo de ejecución.
- . Los objetos antecesores y secundarios se mueven conforme arrastra el objeto en tiempo de ejecución.<AncestorObject>
Ejemplo
Considere esta situación:
- El objeto rectángulo azul es un elemento secundario del objeto rectángulo naranja.
- ElElemento que moverdel rectángulo azul se establece en el rectángulo naranja.
- En tiempo de ejecución, si arrastra el rectángulo azul, se moverán los rectángulos azul y naranja.

move
Entregue su opinión