Desarrollar un menú lateral animado

Utilice la animación de cambio de valor para mostrar y ocultar sin problemas un menú lateral.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
AnimateSideMenu.zip.
Ejemplo de menú lateral
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal