- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Configurar un botón desplegable
Configure un objeto
Botón desplegable
vinculándolo con un tipo de objeto de contenedor.- En laVista del proyecto, cree un tipo de objeto de contenedor que se mostrará cuando seleccione el botón desplegable.Para obtener más información, consulte Crear un tipo de objeto gráfico.Por ejemplo, cree un tipo de panel.
- En laVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadPanely el tipo de objeto del contenedor.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
dropdown
dropdown button
Entregue su opinión