Depurar NetLogic localmente con Visual Studio

Depurar NetLogic localmente con Visual Studio

Depure un proyecto local con NetLogics de tiempo de diseño y tiempo de ejecución mediante
Visual Studio®
.
Requisitos previos
  1. Para depurar NetLogic localmente con Visual Studio
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre
    Visual Studio
    .
  3. Puede elegir entre:
  4. Detenga el proceso de depuración, edite el código y repita el procedimiento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal