Configurar un cuadro combinado
Configure un cuadro combinado para obtener datos de un nodo de proyecto o una base de datos.
- EnVista del proyecto, enUIhaga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, seleccione .
- EnPropiedades, realice una de las siguientes acciones:
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadModeloy un nodo de proyecto. De esta forma, se obtienen los valores de atributos o propiedades de todos los nodos secundarios directos.Por ejemplo, seleccione la carpetaModelocon objetos que contienen datos. Para obtener más información, consulte Nodos del proyecto.
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadModeloy un objeto de base de datos. De esta forma, se obtienen los datos contenidos en las tablas de bases de datos.Por ejemplo, seleccione un objeto de base de datos incrustada, ODBC o InfluxDB. Para obtener más información, consulte Base de datos.
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos. - (opcional) Especifica el tipo de elementos que se mostrarán en el objeto estableciendoItemKind.CONSEJO:La propiedadItemKindse establece automáticamente con el tipo/variable de objeto reconocido entre los nodos secundarios.Por ejemplo, si el modelo está basado en un nodo de carpeta que contiene varias instancias de un tipo de objetoMotor,ItemKindse establece automáticamente en la referencia al tipoMotor. En este caso, los valores que se muestran son los atributos o propiedades de diferentes instancias (Motor1,Motor2,Motor3y así sucesivamente).
- (Opcional) EnConsulta, escriba una consulta SQL estándar para filtrar los elementos obtenidos de una base de datos o nodos del proyecto, tal como se especifica enModelo.Para obtener más información, consulte Consultas SQL.Por ejemplo:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (Opcional) EnModo, seleccione la variante del cuadro combinado:
- Normal. Seleccione elementos existentes.
- Normal con búsqueda de texto. Seleccione los elementos existentes o introduzca los nombres completos de los elementos existentes.
- Editable. Seleccione los elementos existentes o introduzca los nombres completos de los elementos existentes. Para crear nuevos elementos, introduzca nuevos nombres de elementos.
- (Opcional) Cree un vínculo dinámico entre elElemento seleccionadoy el elemento que se va a seleccionar de forma predeterminada.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) EstablezcaPermitir anular selecciónenVerdaderopara poder anular la selección de los elementos seleccionados en el objeto.
- (Opcional) EnEventos, asocieSelección cambiadacon el métodoActualizar.Los elementos contenidos en el objeto se actualizan cada vez que interactúa con el objeto.
- (Opcional) Ordenar elementos estableciendo los valoresCriterio de ordenaciónyOrdenar por.
combo box
Entregue su opinión