- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Bibliotecas .NET de terceros
Amplíe las capacidades del lenguaje de programación C# mediante el uso de bibliotecas .NET de terceros.
IMPORTANTE:
FactoryTalk Optix Studio
solo admite bibliotecas de .NET con el marco de destino .NET Standard 8. Para depurar Aplicaciones FactoryTalk Optix
con Visual Studio®
o Visual Studio Code®
, instale el SDK de .NET.Agregue una biblioteca de terceros en el editor de su elección. Vea Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio y Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio Code.
Entregue su opinión