Configurar un explorador web
Agregue un objeto de explorador web para mostrar contenido web en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyecto, dentro deUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y seleccione .
- EnPropiedades, dentro deURL, introduzca la dirección de sitio web que desea mostrar en tiempo de ejecución.CONSEJO: La dirección que introduzca debe comenzar con el protocolo. Por ejemplo,https://rockwellautomation.com.
- (Opcional) En elModo de incógnito, seleccione una de las siguientes opciones:
- Verdadero. El explorador web se ejecuta en modo de incógnito y no almacena la caché.
- Falso. El explorador web no funciona en el modo de incógnito y almacena la caché. Este modo solo se aplica al motor de presentación nativo y no al motor de presentación web.
CONSEJO: De forma predeterminada, un objeto de explorador web se ejecuta en el modo de incógnito. Puede deshabilitar el modo de incógnito para incrustar aplicaciones web progresivas (progressive web apps, PWAs) en su proyecto y, a continuación, utilizar las aplicaciones web progresivas sin acceso a Internet. La deshabilitación del modo de incógnito solo funciona en el motor de presentación nativo. - (Opcional) EnEncabezados personalizados, introduzca encabezados para enviar información adicional en una llamada por API.Cada encabezado debe tener este formato:. Separe los encabezados introduciéndolos en varias líneas.header_property:header_proprty_valueheader_a:value_a header_b:value_b
web browser
web
browser
Entregue su opinión