Configure el modo de autenticación
Cambie el modo de autenticación predeterminado para permitir que los usuarios locales y los usuarios de dominio puedan iniciar sesión en tiempo de ejecución.
Requisitos previos
Para permitir que los usuarios de Active Directory lleven a cabo la autenticación, puede realizar una de estas acciones:
- Obtenga el nombre de dominio y la dirección del servidor de Active Directory.
- Asegúrese de que el cliente deWindowsesté unido al dominio de Active Directory.
Para permitir que se autentiquen los usuarios LDAP, debe obtener:
- Dirección del servidor LDAP
- Archivo de certificado de CA Base64 exportado desde el servidor de Active Directory o desde un equipo del dominio
CONSEJO:
FactoryTalk Optix Studio
no es compatible con LDAP sobre SSL (LDAPS).- Para configurar el modo de autenticación
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo raíz.
- EnPropiedades, expandaAutenticacióny, a continuación, enModo de autenticación, seleccione un tipo de autenticación:
- Solo modelo. Usuarios creados enFactoryTalk Optix Studio.
- Solo local. Usuarios de equipos locales.
- Solo dominio. Usuarios de Active Directory y LDAP.
- Dominio y local. Usuarios de Active Directory, LDAP y equipos locales.
- Dominio, local y modelo. Usuarios de Active Directory y LDAP, usuarios de equipos locales y usuarios creados enFactoryTalk Optix Studio.
- OAuth 2.0. Usuarios autorizados con el protocolo OAuth 2.0.
- Configure las propiedades del modo de autenticación seleccionado.Para obtener más información, consulte Propiedades de autenticación.
authenticate
authentication
Entregue su opinión