Agregar Zip Unzip NetLogic
Zip Unzip NetLogic le permite comprimir y descomprimir archivos y carpetas.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para agregar Zip Unzip NetLogic
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, en la lista superior, seleccioneScripts.
- En la listaComponentes, arrastreComprimir Descomprimiren laMainWindow (type)de laVista del proyecto.
- SeleccioneCerrar.
- Agregue el paquete NuGet Gallery | SharpZipLib.
Zip Unzip NetLogic se agrega al proyecto. NetLogic expone los métodos
CreateZipArchive
y UnzipArchive
. Como referencia, consulte ZipUnzip NetLogic.Entregue su opinión