Cerrar un proyecto

Cierre un proyecto desde la página de inicio.
Puede tener más de un proyecto abierto a la vez. Al abrir proyectos adicionales, hay instancias adicionales de
FactoryTalk Optix Studio
abiertas.
  • En la barra de herramientas principal, seleccione
    Proyecto
    . En la página de inicio, seleccione
    Cerrar proyecto
    .
    CONSEJO: Si abre la página de inicio desde un proyecto abierto y desea cerrar la página de inicio, seleccione .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal