Configurar la cuadrícula del editor
Configure la cuadrícula en el editor de la interfaz de usuario para mostrar u ocultar la cuadrícula, alinear los objetos en ella y cambiar su tamaño.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un objecto de contenedor o seleccione.El editor se abre en una nueva ficha.
- En la barra de herramientas del editor, seleccione.Configuración de cuadrícula
- Seleccione la opción para configurar la cuadrícula:
- Cuadrícula visible. Muestra u oculta la cuadrícula del editor.
- Ajustar a cuadrícula. Alinee los bordes de los objetos con la cuadrícula.
- Tamaño de cuadrícula. Especifique el tamaño de la cuadrícula en píxeles.
grid
editor grid
Entregue su opinión