Aplicar un estilo global al proyecto
Seleccione la hoja de estilo en la que mostrar
Aplicación FactoryTalk Optix
en tiempo de ejecución.
CONSEJO:
Para cambiar las hojas de estilo en tiempo de ejecución, consulte Desarrollar un cuadro combinado para elegir estilos.
Requisitos previos
- Configure un estilo global en una hoja de estilos. Consulte Configurar una hoja de estilo.
- Para aplicar un estilo global al proyecto
- EnVista del proyecto, seleccioneNativePresentationEngineoWebPresentationEngine.
- EnPropiedades, enHoja de estilo, seleccione la hoja de estilo que desea aplicar.
El proyecto aplica las propiedades de
Estilo global
de la hoja de estilo seleccionada.Entregue su opinión