- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Agregar objetos
Agregue una etiqueta y un NetLogic de ClockLogic o un objeto del sistema como el origen de la fecha y hora actuales.
- Agregue una etiqueta para mostrar la fecha y la hora:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaDateTimeLabel.
- Puede elegir entre:
- Importe el NetLogic de ClockLogic. Consulte Importar ClockLogic.
- Agregue y configure un objeto Sistema. Consulte Objeto del sistema.
Entregue su opinión