- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Desarrollar un registrador de datos con una base de datos ODBC
Configure un registrador que guarde datos en una base de datos ODBC.
Ejemplo de aplicación

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
DataLoggerODBC.zipPara que se ejecute como se espera, este proyecto de ejemplo requiere que se configuren los ajustes de ODBC.
Requisitos previos
- Obtenga los detalles necesarios de la base de datos ODBC.
- Para desarrollar el proyecto
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Cree un registrador de datos periódico con una base de datos ODBC que monitorice la variable.
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
En ejecución
Entregue su opinión