Crear un botón para reiniciar la aplicación
Debe reiniciar la
FTOptixApplication
para que se apliquen los cambios de fecha y hora en el widget de configuración de fecha y hora.Cree un botón para reiniciar la
FTOptixApplication
.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpeta que contendrá el botón y seleccione .Botón# (type)aparece enVista del proyecto.
- ConBotón# (type)seleccionado, enPropiedadesbajoEventos, seleccioneAgregar nuevo métodojunto al evento, comoEvento MouseClick, que desee para reiniciar laFTOptixApplication.
- ExpandaComandos básicos, seleccioneReiniciary elijaSeleccionar.
restart
restart application
Entregue su opinión