Botón de opción
Selecciona una opción mutuamente exclusiva en un grupo.
Caso de uso
Proporcione opciones mutuamente exclusivas. Por ejemplo, seleccione un elemento de una lista de componentes mecánicos alternativos o modos de aplicación.
CONSEJO:
Para crear un grupo de opciones mutuamente excluyentes, cree varios objetos
Botón de opción
diferentes bajo un objeto de contenedor único.Ejemplo

option
option button
Entregue su opinión