Crear una plantilla de proyecto

Cree una plantilla de proyecto que incluya el contenido predeterminado de los proyectos basados en la plantilla. Cree la plantilla a partir de un proyecto existente. Los nuevos proyectos que cree a partir de la plantilla incluyen el contenido de la plantilla por defecto.
  1. Agregue el contenido que desee que aparezca como contenido predeterminado en los proyectos que cree con la plantilla.
  2. En la barra de herramientas, seleccione la flecha abajo después de
    Guardar
    y seleccione
    Guardar como
    .
  3. ​​​​​En ​
    ​​​​​Guardar proyecto como
    ​​​​, complete:​​​​​​​​​​
    • ​​​​​​​​​​​​
      Nombre
      ​​​​. Introduzca el nuevo nombre del proyecto.​​​​
    • ​​​​​​​​​​​​
      Ubicación
      ​​​​. Escriba la ruta donde desea guardar el proyecto. Seleccione y busque una carpeta para desplazarse a la ubicación.​​​​
    • ​​​​​​​​​​​​
      Plantilla
      ​​​​. Seleccione esta opción para guardar el proyecto como una plantilla. ​​​​
    • ​​​​​​(opcional) ​
      ​​​​​Usar control de versiones
      ​​​​. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en el proyecto y almacenarlo en un repositorio Git.​​​
    • ​​​​​​(opcional)​​​​​​
      Cifrar secretos
      ​​​​. Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en los proyectos.​​​​
  4. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal