- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Desarrollar un NetLogic que establece texto de etiqueta
Este NetLogic de tiempo de ejecución cambia el texto de una etiqueta. NetLogic se puede desencadenar con un evento MouseClickEvent.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para desarrollar NetLogic
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaNetLogicy seleccione .
- Haga doble clic en NetLogic.Se abre el editor de código externo.
- Para editar NetLogic, reemplace la claseRuntimeNetLogic1existente con el código siguiente. Consulte Editar un NetLogic.#region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
- Guarde el código.
Entregue su opinión