Confirmar una biblioteca

Confirme los cambios en una biblioteca local o remota para guardar los cambios solo en el equipo local. No se realiza una copia de seguridad de los cambios confirmados (o insertados) en un repositorio remoto.
  1. Para confirmar una biblioteca
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. Seleccione
    Confirmar
    .
  4. Escriba un mensaje de confirmación significativo.
  5. Seleccione
    Aceptar
    .
Hay una nueva versión de la biblioteca guardada en el equipo local.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal