- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Quitar la unidad de medida de una variable
Quite la unidad de medida de una variable para que no siga apareciendo el valor de dicha variable en esa unidad de medida.
- EnVista del proyecto, seleccione una variable.
- EnPropiedades, seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
- Seleccione<Ninguno>y elijaSeleccionar.
La unidad de medida se quita de la variable.
Entregue su opinión