- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Log.Node(node, verbose)
Devuelve una cadena que contiene la ruta del nodo pasado en el argumento. El segundo argumento es opcional e inserta el
NodeID
y el tipo de objeto en la cadena devuelta.static string Node(IUANodenode, boolverbose);
Argumentos
- node(IUANode)
- El nodo para el que se va a generar la ruta en un formato de cadena.
- verbose(bool)
- false(default)
- No inserta información adicional en la cadena devuelta.
- true
- Inserta elNodeIDy el tipo de objeto en la cadena devuelta.
Retornos
- string
- Ruta de acceso del nodo que se ha pasado como argumento. En función del valor de argumentoverbose, también puede contenerNodeIdy el tipo de objeto.
Ejemplos
El siguiente ejemplo muestra una API que genera un mensaje que consta de la cadena
y laError en el nodo
NetLogic path
, devuelta como una cadena por la API de Log.Node
:Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Entregue su opinión