Crear una imagen de Docker con una aplicación FactoryTalk Optix

Cree una imagen de
Docker®
con
FactoryTalk Optix Runtime
basada en
Ubuntu®
22.04 x86 de 64 bits.
Requisitos previos
Descargue e instale
Docker
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
  1. Para crear una imagen de Docker con una aplicación FactoryTalk Optix
  2. En
    FactoryTalk Optix Studio
    :
    1. Prepare un proyecto para que se ejecute en un contenedor de
      Docker
      . Consulte Proyectos.
      CONSEJO: (opcional) Si su aplicación tiene GUI, reemplace el motor de presentación nativo con un motor de presentación web para acceder a la interfaz de la aplicación a través de la web. Consulte Motores de presentación.
    2. Exporte el proyecto para la plataforma
      Ubuntu 22.04 x86 64-bit
      . Consulte Exportar una aplicación FactoryTalk Optix.
  3. En un editor a su elección, cree un
    Dockerfile
    dentro de la carpeta que contenga la carpeta de aplicación exportada.
    Considere la siguiente estructura de carpetas esperada:
    C:\ exported_application_folder\ Dockerfile
    Considere la siguiente configuración mínima de
    Dockerfile
    :
    # Base image Ubuntu_22_x64 FROM ubuntu:22.04 SHELL ["/bin/bash", "-c"] # Install dependencies and clean output image RUN apt-get update RUN apt-get install -y libxcb-cursor0 libglib2.0-bin libltdl7 libevent-dev -qq RUN apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && apt-get autoclean -y # Copy the FactoryTalk Optix Application COPY ./FTOptixApplication /root/FTOptixApplication RUN chmod +x /root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime # Default entry is the FactoryTalk Optix Application ENTRYPOINT ["/root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime", "-c"]
  4. En el terminal, cree una imagen de
    Docker
    introduciendo
    docker build -t
    image_name
    dockerfile_folder
    image_name
    El nombre de la imagen. Por ejemplo:
    ftoptix-runtime
    dockerfile_folder
    Ruta de acceso a la carpeta que contiene el
    Dockerfile
    y la aplicación exportada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal