Mostrar un cuadro de diálogo cuando haya un cambio en el valor

Mostrar un cuadro de diálogo cuando haya un cambio en el valor

Muestre un cuadro de diálogo cuando el valor de la variable o de la etiqueta cambie a un valor diferente.
Ejemplo de aplicación
El panel se muestra cuando cambia el valor del cuadro de número.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
DisplayDialog.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal