Plantillas de Optix
Las plantillas de Optix proporcionan contenido predeterminado definido por el usuario para que los proyectos contengan el mismo contenido como punto de partida. A continuación, puede crear un nuevo proyecto basado en la plantilla. Edite una plantilla de Optix abriéndola y modificando el contenido según lo desee. Las plantillas de Optix tienen una extensión .optixt y van precedidas de FTOptix_template_ .
Al crear o editar una plantilla de Optix, puede seleccionar 
Ejecutar
para emular la plantilla como cualquier otro proyecto. Solo puede implementar un proyecto basado en una plantilla de Optix en un dispositivo de tiempo de ejecución.Entregue su opinión