Medidor circular
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Caso de uso
Establezca y muestre un valor de variables analógicas en un valor mínimo y máximo.
CONSEJO:
Use la propiedad
Zona de advertencia
para mostrar rangos de valores específicos en diferentes colores.Ejemplo
Medidor circular con dos zonas de advertencia definidas

circular gauge
Entregue su opinión