- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Casella di testo
Inserisce e visualizza un testo a runtime.
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Testo | Text | Testo inserito e visualizzato. | |
Allineamento orizzontale testo | TextHorizontalAlignment | Allineamento del testo sull'asse orizzontale. | |
Allineamento verticale testo | TextVerticalAlignment | Allineamento del testo sull'asse verticale. | |
Aggiornamento valore | ValueChangeBehaviour | Modalità di aggiornamento del testo quando l'utente scrive nella casella di testo. A fine digitazione = aggiorna il valore dopo che l'utente ha premuto Invio, sia con tastiera fisica che virtuale (premendo il Esc o facendo clic al di fuori dell'oggetto, si ripristina il testo precedente); Durante la digitazione = in tempo reale durante la scrittura. | |
Famiglia di font | FontFamily | Famiglia di font. | |
Spessore del font | FontWeight | Spessore del font. | |
Font corsivo | FontItalic | Abilita/disabilita lo stile corsivo per il testo. | |
Dimensione del font | FontSize | Dimensione del font. | |
Colore testo | TextColor | Colore del testo da visualizzare. | |
Colore bordo | BorderColor | Colore del bordo del poligono. | |
Testo segnaposto | PlaceholderText | Testo da visualizzare quando la casella è vuota, in genere un esempio o un'indicazione per l'utente. | |
Controllo in sola lettura | ReadOnly | Abilita/disabilita la modalità sola lettura. Se abilitata non è possibile scrivere nella casella di testo ma è possibile per esempio selezionare il testo esistente per copia-incolla. | |
Tipo di contenuto | ContentType | Tipo di contenuto. Normale = caratteri in chiaro; Password = caratteri nascosti. | |
Visibilità | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Altezza | Height | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Eventi
Testo modificato
- BrowseName
Fornire un feedback