Creazione di un indicatore lineare termometro
    Creare un indicatore lineare con una zona di avviso che indica la temperatura corrente.
- Creare e configurare l'indicatore:- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionaree immettere ThermometerGauge. ThermometerGauge.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
 
- Impostare la zona di avviso dell'indicatore del valore:- InProprietà, accanto aZone di avviso, selezionare. 
- InZonaDiAvviso1, impostareColoresu#f30000.
- ImpostareDasu75.
- ImpostareAsu100.
 
Fornire un feedback