Fill mode

Modalità riempimento

BrowseName
FillModeEnum

Valori

Value
DisplayName
Descrizione
0
Riempi
Conserva le proporzioni originali dell'immagine quando viene ridimensionata. Quando entrambe le dimensioni sono impostate su "Auto", viene utilizzata la dimensione originale dell'immagine. Quando è impostata solo una dimensione, l'altra dimensione viene calcolata automaticamente, preservando le proporzioni. Quando sono impostate entrambe le dimensioni, l'immagine viene ridimensionata in modo da rimanere all'interno del controllo UI, mantenendo le proporzioni.
1
Allarga
Non mantiene le proporzioni originali dell'immagine. Quando entrambe le dimensioni sono impostate su "Auto", viene utilizzata la dimensione originale dell'immagine. Quando una dimensione è impostata, l'altra dimensione viene calcolata utilizzando la dimensione originale dell'immagine. Impostando entrambe le dimensioni, l'immagine viene allungata in modo che corrisponda alle dimensioni del suo contenitore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal