Configurazione delle colonne della griglia allarmi
In
Proprietà
, impostare le proprietà delle colonne della griglia assegnando valori e creando collegamenti dinamici.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
MANCIA:
È possibile utilizzare una griglia allarmi preconfigurata anziché crearla da zero. Per ulteriori informazioni, selezionare e selezionare .
Prerequisiti
- Scaricare, decomprimere e copiare le icone nella cartella.ProjectName/ProjectFiles
- ConfigurareTimestampColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico traTesto, e .
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .
- ImpostareTitolosuTimestamp.
- InVista progetto, selezionareAlarmsGrid.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traColonna di ordinamentoe .MANCIA: È possibile selezionare i valoridal menu a discesa@AttributeAttributonella parte inferiore della finestra di dialogo.
- ConfigurareNameColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico traTestoe .MANCIA: È possibile selezionare i valoridal menu a discesa@AttributeAttributonella parte inferiore della finestra di dialogo.
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .MANCIA: È possibile selezionare i valoridal menu a discesa@AttributeAttributonella parte inferiore della finestra di dialogo.
- ImpostareTitolosuName.
- ConfigurareSourceVariableColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico traTestoe .
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .
- ImpostareTitolosuSource Variable.
- ConfigurareMessageColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico traTestoe .
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .
- ImpostareTitolosuMessage.
- ConfigurareActiveColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico avanzato traPercorsoe con l'uso di un convertitore chiave-valore.
- Accanto aConvertitoreChiaveValore1, selezionare e impostare il convertitore sui seguenti valori:Configurazione del convertitoreChiavi (Boolean)Valori (ResourceUri)True%PROJECTDIR%\RadiobuttonDark.svgFalse%PROJECTDIR%\RadiobuttonDarkEmpty.svg
- InTemplateElementoDati, impostare i valori delle proprietàLarghezzaeAltezzasu16.
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .
- ImpostareTitolosuActive.
- ConfigurareAcknowledgedColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico avanzato traPercorsoe con l'uso di un convertitore chiave-valore.
- Accanto aConvertitoreChiaveValore1, selezionare e impostare il convertitore sui seguenti valori:Configurazione del convertitoreChiavi (Boolean)Valori (ResourceUri)True%PROJECTDIR%\ApplyDark.pngFalse%PROJECTDIR%\CloseDark.png
- InTemplateElementoDati, impostare i valori delle proprietàLarghezzaeAltezzasu16.
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .
- Impostare il valore diTitolosuAcknowledged.
- ConfigurareConfirmedColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico avanzato traPercorsoe con l'uso di un convertitore chiave-valore
- Accanto aConvertitoreChiaveValore1, selezionare e impostare il convertitore sui seguenti valori:Configurazione del convertitoreChiavi (Boolean)Valori (ResourceUri)True%PROJECTDIR%\ApplyDark.pngFalse%PROJECTDIR%\CloseDark.png
- InTemplateElementoDati, impostare i valori delle proprietàLarghezzaeAltezzasu16.
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .
- ImpostareTitolosuConfirmed.
- ConfigurareSeverityColumn:
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico traTestoe .
- Creare un collegamento dinamico traOrdina pere .
- ImpostareTitolosuSeverity.
- PerTimestampColumn,NameColumn,SourceVariableColumn,MessageColumneSeverityColumn:InTemplateElementoDati, creare collegamenti dinamici avanzati tra le proprietàColore testoe con l'uso diSeverityColorConverter.MANCIA: In alternativa, creare un collegamento dinamico complesso tra le proprietàColore testo rigae con l'uso diSeverityColorConverter.
- Per ogni colonna, regolare il valore del parametroLarghezzain base alle proprie preferenze.
Fornire un feedback