Filtri allarme

Per impostazione predefinita, il widget
Griglia allarmi
visualizza tutti gli allarmi abilitati e attivi. Le query filtrano gli allarmi al runtime in modo da visualizzare solo determinati allarmi.
Ad esempio, una query può filtrare gli allarmi al runtime in modo da elencare gli allarmi provenienti dall'Area stabilimento 5:
Ulteriori query relative all'allarme potrebbero:
  • Visualizzare solo la riga dell'oggetto Motor5. La query sarebbe
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
  • Visualizzare solo le righe degli oggetti con Acceleration pari a 20. La query sarebbe
    SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
  • Visualizzare le righe degli oggetti con Acceleration maggiore di 20 e Speed compresa tra 30 e 500. La query sarebbe
    SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
  • Visualizzare gli oggetti con BrowseName che iniziano con Faulty. La query sarebbe
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.