Creazione di un nuovo metodo di un oggetto

Creare un nuovo metodo per un oggetto perché venga eseguito al runtime. Creare un nuovo metodo per una NetLogic di runtime da aggiungere a
Vista progetto
.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare il nodo dell'oggetto.
  2. Selezionare
    Aggiungi
    nuovo
    , quindi selezionare
    N
    etLogic di runtime.
    Viene visualizzato
    NetlogicDiRuntime
    #
    in
    Vista
    progetto
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    NetLogic
    di runtime
    e selezionare
    Nuovo
    >
    Metodo. La NetLogic
    viene aperta nell'editor con il codice aggiunto:
    [ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
  4. (Opzionale) Rinominare il metodo in C#.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.