Sviluppo di una lista filtrabile

Sviluppare una lista compilata con stringhe casuali che è possibile filtrare immettendo il testo in una casella di testo di filtro.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
FilterableListBox.zip
Prerequisiti
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.