Logger degli eventi
Registra le proprietà di uno o più tipi di evento d'interesse generati da uno specifico nodo e/o dai suoi nodi figli o da qualsiasi nodo del progetto e li memorizza in un database.
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Impostazioni locali | Locales | Impostazioni locali di interesse per memorizzare nel database le traduzioni di dati di tipo LocalizedText, in genere le descrizioni degli eventi. A ogni impostazione locale corrisponde una colonna aggiuntiva nel database per ogni proprietà localizzata. Se vuota, le localizzazioni sono quelle previste dal progetto (proprietà Impostazioni locali del nodo principale del progetto). | |
Configurazioni evento | EventConfigurations | Collezione di oggetti Configurazione dell'evento. Se vuota, registra gli eventi generati da qualsiasi nodo del progetto. | |
Argomenti dell'evento | EventArguments | ||
Campi evento da loggare | EventFieldsToLog | Proprietà da registrare dei diversi eventi di interesse. |
Fornire un feedback