Tag Modbus

Oggetto che rappresenta una tag di un PLC Modbus.
BrowseName
ModbusTag
SuperType
Tag(Tag)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Area di memoria
MemoryArea
Area di memoria del controller su cui leggere/scrivere le tag.
Lunghezza massima
MaximumLength
(solo dati di tipo stringa) Numero massimo di caratteri della stringa.
Numero registro
NumRegister
Indirizzo nell'area di memoria su cui leggere/scrivere le tag.
Numero coil
NumCoil
Numero input discreto
NumDiscreteInput
Offset di bit
BitOffset
Posizione del registro dell'area di memoria da cui iniziare la lettura/scrittura. La posizione 0 dell'Holding register (posizione di partenza) corrisponde al registro 4001.
Modalità aggiornamento array
ArrayUpdateMode
(Ereditato da Tag)
Tipo di dati originali
OriginalDataType
(Ereditato da Tag)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.