Driver MODBUS
    Osservare queste linee guida durante l'importazione dei tag del controller MODBUS in 
FactoryTalk Optix Studio
.Tag del controller
      I tag possono essere caricati in modalità offline in 
FactoryTalk Optix Studio
 da file CSV
.Il 
CSV
 esportato contiene i seguenti dati:| Colonna | Descrizione | 
|---|---|
| Symbol | Un nome di variabile. | 
| Address | L'indirizzo della variabile sul controller in uno dei seguenti formati: 
 | 
| Type | Il tipo di dati della variabile (opzionale, ma consigliato). | 
| Description | Testo della descrizione della variabile (opzionale). | 
Esempio di dati esportati
VAR0001,CS13,BOOL,Description, PumpSts1,HR14,WORD,Description, InputReg,IR10,WORD,Description, F12234, IS21,BYTE,Description, SingleCoil110,SC110,BOOL,Description,
Fornire un feedback