Grafico istogramma

Visualizza i dati di modello o del database in un istogramma.
BrowseName
HistogramChart
SuperType
Elemento(Item)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Modello
Model
Riferimento al modello informativo o al database da cui ricavare i dati.
Query
Query
Query SQL standard per filtrare i dati di interesse. Può essere usato sia per filtrare dati di un database che per filtrare dati ricavati da un modello basato su nodi. Nel caso di modello basato su nodi, è obbligatoria la parte SELECT * FROM Model, seguita dalla clausola WHERE con cui indicare le condizioni di ricerca - es.: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Etichetta
Label
Visualizza un testo.
Valore
Value
Valore esposto ed eventualmente modificato dall'utente.
Etichetta visibile
LabelVisible
Mostra/nasconde i valori della scala.
Valore visibile
ValueVisible
Mostra/nasconde i valori delle sezioni del grafico.
Asse valore visibile
ValueAxisVisible
Mostra/nasconde l'asse dei valori delle sezioni del grafico.
Orientamento
Orientation
Orientamento orizzontale o verticale dell'oggetto.
Colore barre
BarColor
Imposta un unico colore per le barre dei grafici. Se non è impostato, ogni barra ha un colore diverso.
Visibilità
Visible
(Ereditato da Elemento)
Abilitato
Enabled
(Ereditato da Elemento)
Opacità
Opacity
(Ereditato da Elemento)
Margine sinistro
LeftMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine superiore
TopMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine destro
RightMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine inferiore
BottomMargin
(Ereditato da Elemento)
Larghezza
Width
(Ereditato da Elemento)
Altezza
Height
(Ereditato da Elemento)
Allineamento orizzontale
HorizontalAlignment
(Ereditato da Elemento)
Allineamento verticale
VerticalAlignment
(Ereditato da Elemento)
Rotazione
Rotation
(Ereditato da Elemento)

Metodi

Aggiorna
BrowseName
Refresh
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.