Aggiunta di un metodo a un evento esistente

Un oggetto ha eventi predefiniti. Selezionare un metodo che l'evento deve eseguire quando si verifica l'evento al runtime. Un evento può avere più metodi da eseguire.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto con un evento.
  2. In
    Proprietà
    , in
    Eventi
    , accanto all'evento da associare a un metodo, selezionare
    Aggiungi nuovo metodo
    .
  3. Nella finestra di selezione, passare al metodo da aggiungere e selezionarlo:
    • Metodo globale. Espandere
      Comandi
      ed espandere il nodo del metodo per selezionare un metodo.
    • Nodo locale. Espandere il nodo dell'oggetto per selezionare un metodo.
  4. Selezionare
    Seleziona
    .
  5. (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
  6. (Opzionale) Associare eventuali metodi aggiuntivi all'evento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.