Driver OMRON Fins
    Osservare queste linee guida durante l'importazione dei tag del controller OMRON Fins in 
FactoryTalk Optix Studio
.Tag del controller
È possibile caricare i tag in 
FactoryTalk Optix Studio
 in modalità offline nei seguenti tipi di file:- TXT
- CSV
Il file esportato contiene i seguenti dati:
Symbol<tab>Type<tab>Address<tab>Position<tab>Use<tab>Comment
- Symbol
- Il nome della variabile.
- Type
- Il tipo di dati della variabile.
- Address
- L'indirizzo della variabile sul dispositivo.
- Position
- Use
- Ignorato dal driver di comunicazione.
- Comment
- Ignorato dal driver di comunicazione.
| TAG_DM_BOOL_01 | BOOL | D0.1 | 0 | 
| TAG_DM_UINT_2 | UINT | D2 | 0 | 
| TAG_DM_UINT_BCD_3 | UINT_BCD | D3 | 0 | 
| TAG_DM_UDINT_4 | UDINT | D4 | 0 | 
| TAG_DM_UDINT_BCD_6 | UDINT_BCD | D6 | 0 | 
| TAG_INT_D8 | INT | D8 | 0 | 
| TAG_DINT_D10 | DINT | D10 | 0 | 
| TAG_WORD_D12 | WORD | D12 | 0 | 
| TAG_DWORD_D14 | DWORD | D14 | 0 | 
| TAG_REAL_D16 | REAL | D16 | 0 | 
| TAG_LREAL_D20 | LREAL | D20 | 0 | 
Fornire un feedback