Creazione di un modulo di login

Creare un'interfaccia che consenta l'accesso.
  1. Aggiungere un widget preconfigurato (type):
    1. Nella barra degli strumenti, selezionare
      Librerie dei template
      .
    2. In
      Librerie
      , cercare
      Login form
      .
    3. In
      Componenti
      , trascinare
      Modulo di login
      su
      UI
      nella
      Vista progetto
      .
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    LoginForm1
    Modulo di accesso
    .
  3. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Utenti
    e
    ProjectName
    Sicurezza
    Utenti
    DomainUsers
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.