Oggetti
    Un oggetto è un elemento che identifica un oggetto fisico come un motore o un oggetto intangibile come un allarme digitale.
Componenti degli oggetti
      Un oggetto può contenere:
- Display name
- Descrizione
- Variabili
- Oggetti nidificati
Esempio di oggetto
      Un motore fisico è un oggetto meccanico con caratteristiche operative specifiche come l'accelerazione, la velocità e la coppia. L'oggetto 
Motor
 nel progetto è un oggetto contenente le stesse proprietà.Proprietà degli oggetti Motor

Fornire un feedback