Stazione OMRON EtherNet/IP
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Dimensione massima job in byte | MaximumJobSizeInBytes | Dimensione massima di una trasmissione di tag dal controller (in byte). 0 = 504 byte (valore massimo). | |
Porta | Port | Numero della porta utilizzata dalla connessione TCP-IP. Deve corrispondere a quella configurata nel controller. | |
Timeout | Timeout | Tempo massimo di attesa in millisecondi per ricevere una risposta dal controller. | |
Fornire un feedback