Stazione CODESYS
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
IP gateway | GatewayIP | Indirizzo IP di un gateway CODESYS valido disponibile nella rete; normalmente è l'indirizzo IP del controller. | |
Porta | Port | Porta TCP/IP utilizzata per connettersi con il controller. La proprietà ha significato solo per la versione 2.3 del controller; se si utilizzano altre versioni, la proprietà sarà ignorata. È possibile ottenere il valore dall'ambiente di programmazione controller CODESYS PLC: Dal menu Online, selezionare Parametro di comunicazione. | |
Nome dispositivo/Indirizzo | PLCAddress | Il nome del dispositivo del controller CODESYS o il relativo indirizzo IP. L'indirizzo IP può fare riferimento allo stesso computer che esegue il driver con l'indirizzo IP locale o "localhost". | |
Timeout | Timeout | Tempo massimo di attesa in millisecondi per ricevere una risposta dal controller. | |
Endianness | Endianness | Ordinamento dei byte in accordo con l'architettura del processore con cui si stabilisce la comunicazione. | |
Login a PLC | LoginToPlc | Valore predefinito: Falso. Alcuni dispositivi speciali possono richiedere o meno un login al PLC. Lasciare il valore predefinito se non specificato in altro modo nella documentazione del dispositivo. | |
Protocollo | Protocol | Valore predefinito: TCP IP L2 ROUTED. Valori disponibili: TCP IP L2 ROUTED, TCP IP L2, TCP IP L4. Alcuni dispositivi possono richiedere un protocollo di comunicazione speciale. Lasciare il valore predefinito se non specificato in altro modo nella documentazione del dispositivo. | |
Dimensione buffer di comunicazione | CommunicationBufferSize | Dimensioni buffer di comunicazione. Valido solo per la versione controller 2.3. Valore predefinito: 0, che significa gestione automatica. Sul target verificare le impostazioni corrette. | |
Fornire un feedback