Griglia dati

Tabella che presenta dati ricavati da nodi del progetto o da una o più tabelle di un database.
BrowseName
DataGrid
SuperType
Elemento(Item)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Modello
Model
Riferimento al modello informativo o al database da cui ricavare i dati.
Query
Query
Query SQL standard per filtrare i dati di interesse. Può essere usato sia per filtrare dati di un database che per filtrare dati ricavati da un modello basato su nodi. Nel caso di modello basato su nodi, è obbligatoria la parte SELECT * FROM Model, seguita dalla clausola WHERE con cui indicare le condizioni di ricerca - es.: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Tempo di aggiornamento automatico
AutoRefreshTime
Il metodo Aggiorna viene richiamato periodicamente con un intervallo di attesa uguale al valore specificato (0 = aggiornamento automatico disabilitato).
Elemento selezionato
SelectedItem
Elemento selezionato quando l'oggetto viene inizializzato a runtime (se vuota viene inizializzato senza selezioni). Dopo l'inizializzazione, questa proprietà espone il nodo corrispondente all'elemento selezionato (l'accesso alla proprietà è sia in lettura che scrittura quando i dati sono ricavati da nodi di progetto, in sola lettura quando sono ricavati da un database).
Elemento UI selezionato
UISelectedItem
Permetti deselezione
AllowDeselection
Colonna di ordinamento
SortColumn
Colonna di ordinamento predefinita.
Direzione ordinamento
SortOrder
Ordinamento predefinito, crescente o decrescente, degli elementi.
Colore riga
RowBackgroundColor
Colore riempimento riga.
Colore testo riga
RowTextColor
Colore applicato agli elementi di testo contenuti nella riga.
Colonne
Columns
Colonne da visualizzare in un oggetto Griglia dati.
ViewModels
ViewModels
Visibilità
Visible
(Ereditato da Elemento)
Abilitato
Enabled
(Ereditato da Elemento)
Opacità
Opacity
(Ereditato da Elemento)
Margine sinistro
LeftMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine superiore
TopMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine destro
RightMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine inferiore
BottomMargin
(Ereditato da Elemento)
Larghezza
Width
(Ereditato da Elemento)
Altezza
Height
(Ereditato da Elemento)
Allineamento orizzontale
HorizontalAlignment
(Ereditato da Elemento)
Allineamento verticale
VerticalAlignment
(Ereditato da Elemento)
Rotazione
Rotation
(Ereditato da Elemento)

Metodi

Aggiorna
BrowseName
Refresh

Eventi

Selezione modificata
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.