- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di un pulsante che aggiunge dai casuali
Creare un pulsante che attiva la generazione di stringhe casuali che popolano la lista filtrabile.
- Creare un pulsante:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettereGenerateRandomStringsButton.
- Configurare il pulsante:
- InProprietà, impostareTestosuGenerate Random Data.
- Accanto aEvento MouseClick, selezionaree selezionare .
- Accanto aEvento MouseClick, selezionaree selezionare .
Fornire un feedback