Creazione di un'interfaccia per filtrare i dati numerici
Creare una casella di testo che consente di filtrare le proprietà del motore in base alle query immesse.
- Creare la casella di testo del filtro query:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla casella di testo, selezionare e immettereNumericFilterTextBox.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- ImpostareTesto segnapostosuSELECT * FROM Model WHERE.{Conditions}
- Creare l'etichetta del filtro di query:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare e immettereNumericFilterLabel.
- InProprietà, impostareTestosuFilter motors:.
Fornire un feedback