Configurazione manuale di uno schema ricetta
    È possibile configurare uno schema ricetta aggiungendo un oggetto schema ricetta e impostandone le proprietà.
     SUGGERIMENTO: 
    È anche possibile aggiungere una ricetta utilizzando l'interfaccia dedicata. Vedere Configurazione di una schema ricetta
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suRicettee selezionare .
- Aggiungere gli ingredienti rilasciando un nodo daVista progettoalla proprietàNodo targetinProprietà.
- InVista progetto, fare doppio clic sull'oggettoSchemaRicetta.
- Nell'editor di ricette:- Per visualizzare le variabili annidate in altre variabili, nella barra degli strumenti dell'editor, selezionare e selezionare Mostra variabili annidate. e selezionare Mostra variabili annidate.
- Selezionare gli ingredienti e selezionareApplica.SUGGERIMENTO: È possibile individuare rapidamente le variabili che si desidera selezionare utilizzando il campoCerca.
 
- Per configurare automaticamente una tabella nel database per archiviare le ricette, inProprietà:- InNome tabella, immettere il nome della tabella.Se è vuoto, per impostazione predefinita ilNome tabellaè impostato sul valoreBrowseNamedell'oggettoSchemaRicetta.
- InArchivio, selezionare un database.Per ulteriori informazioni, vedere DataStore (database).Viene configurata automaticamente nel database una tabella con una colonna per ciascun ingrediente.
 
Fornire un feedback